This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62619:输出电压调谐

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62619

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1000530/tps62619-output-voltage-tune-up

器件型号:TPS62619

 是否可以通过在稳压电压(Vout)和 FB 引脚之间添加电阻来略微增大 TPS62619的输出电压?  为什么不建议这样做有任何原因?   

FB 直接连接至 Vout 时、标称输出电压为1.800V +/- 2%。  根据功能方框图和规格、与 0.8V 基准相比、FB 似乎有一个480k Ω 的分压器。  将内部分压器电阻反向计算为213.3k 和266.7k 时、似乎在 FB 引脚中添加一个外部13.7k 欧姆电阻器会将输出电压升高到1.85V。  这是否正常?

(我有一个应用、我希望在尽可能接近1.8V 的电压下工作、但不得低于1.8V。 我不希望使用"可调节"版本重新规范不同系列的器件、也不希望转到同一系列中下一个最高的2.15V 选项。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    是的、你是对的。 这是可行的。 您可以在 Vout 和 FB 引脚之间添加一个电阻器。 我不确定从 FB 到 GND 的电阻约为480k。

    您是否测量它? 但您可以调节该外部电阻器以实现1.85V。

    谢谢、

    Nancy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nancy、  

    感谢您的回复。  480k 电阻在数据表的"电气特性"部分中指定为"反馈输入电阻"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    是的、正确。  

    谢谢、

    Nancy