This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3478:空载时的高纹波

Guru**** 2767385 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3478, LM5155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/998302/lm3478-high-ripple-at-no-load

器件型号:LM3478
主题中讨论的其他器件: LM5155

大家好、

我们的客户使用 LM3478MM/NOPB 构建了一个电路板、但是 、在空载时输出具有高纹波。 请参阅下面的纹波、原理图和 PCB 布局。 您能帮我们解决这个问题吗?


此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、  

    感谢您的联系。 此设计的输入电压、输出电压、输出电流和开关频率规格是什么? 如果增大负载、这种行为是否会消失? 如果放大一个事件、示波器图的外观如何? 我之所以提出这一要求、是因为您可能会在空载情况下达到 OVP。 我很期待收到您的回复。  

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elisabetta、

    此行为在输出负载为70mA 后消失。

    正如我之前提到的、输入电压为10-15V、输出电压为22V、输出电流最大值为3A、  RFA = 26.7K、

    谢谢、

    Alex。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    频率为550KHz、3A 时的纹波为120mV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    频率为550KHz、3A 时的纹波为120mV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、Alexandru、  

    感谢您分享规格。 由于此行为在增加负载时消失、因此您将达到 OVP。  LM3478的最短导通时间为325ns、因此在空载时、这意味着器件仍在向输出电容器中倾注少量电流、这将导致电压升高。 它将继续增加、直到达到 OVP、此时该器件将停止开关、直到输出电压降至稍低于稳压值。 当 FB 引脚电压超过稳压50mV 时、会达到 OVP、有关详细信息、请参阅数据表 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm3478.pdf?ts=1620289716536&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FLM3478的第11页 

    此致、  

    Elisabetta  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Elisabetta、您好!

    感谢详细的解释。

    考虑到我的卡是电池备份设备、并且 lm3478在大多数时间内没有负载(主电源接通)、您能不能建议一种解决方案。

    还需要提到的是、"电池供电"的最小输出电流为20mA 开关会在1.2V 下产生40Hz 纹波。

    除了泄放电阻器、您能看到解决此问题的解决方案吗?

    提前感谢您。

    此致、

    Alex。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexandru、  

    在这种情况 下、您可能需要尝试增加 Cout 或添加虚拟负载。  

    此致。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Elisabetta、您好!

    感谢你的答复。

    虚拟负载不是一个选项、因为它依靠电池运行。 您能不能使用"增加 Cout "来提高精度。  

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!  

    感谢您的回复。 由于虚拟负载不是可选的、因此您可以尝试将一个电容器(如 C59)替换为100uF、看看它是否变得更好。 您还能检查直流耦合中的 Vout 吗?  

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Elisabetta、您好!

    我已经有一个220uF/50V 电容器(当我告诉您 Cout 时、我忘记了它们)。

      

    如何使用 LM5155替换芯片? 它将解决我的问题?

    此致、

    Alex。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!  

    您是对的、LM5155可以是解决此问题的好方法、它在轻负载/空载条件下不会显示此行为。  

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、EM、

    感谢您的响应、我们将使用 LM5155重新设计电路板。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!  

    感谢您的反馈。 我现在要关闭这个线程。 如果您有其他问题、请随时打开新主题。  

    此致、

    Em