请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65218EVM-100 主题中讨论的其他部件:USB2ANY、 IPG-UI
您好!
我在将 IPG-UI 与 TPS65218EVM-100 + USB2ANY 配合使用时遇到问题。
正如您在下面看到的、我读取的寄存 器错误、它似乎是读取随机值、并且可能是 I2C 地址(0x24)的回显。

我可以使用 olderTPS65218 GUI 工具正确读取寄存器(见下文)、但它没有多写入或 EEPROM 功能、因此需要 IPG-UI。

我可能缺少 IPG-UI 中明显的内容。 它是否需要在目标板上进行特殊硬件设置、或者我的 USB2ANY FW 1.15.0.8对于 IPG-UI 而言可能太旧? 我不知道如何更新它。
此致
Fred