This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65218EVM-100:IPG-UI 不能与 TPS65218EVM-100搭配使用

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, TPS65218EVM-100, IPG-UI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1000307/tps65218evm-100-ipg-ui-not-working-with-tps65218evm-100

器件型号:TPS65218EVM-100
主题中讨论的其他部件:USB2ANYIPG-UI

您好!

我在将 IPG-UI 与 TPS65218EVM-100 + USB2ANY 配合使用时遇到问题。

正如您在下面看到的、我读取的寄存 器错误、它似乎是读取随机值、并且可能是 I2C 地址(0x24)的回显。

我可以使用 olderTPS65218 GUI 工具正确读取寄存器(见下文)、但它没有多写入或 EEPROM 功能、因此需要 IPG-UI。

我可能缺少 IPG-UI 中明显的内容。 它是否需要在目标板上进行特殊硬件设置、或者我的 USB2ANY FW 1.15.0.8对于 IPG-UI 而言可能太旧? 我不知道如何更新它。

此致

Fred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已成功将 USB2ANY 更新为最新版本这是一项猜测工作、因为没有有关如何执行的文档。 IPG-UI 现在可以工作。 案例已关闭