This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25060EVM:充电电流波形的行为

Guru**** 2824385 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/999472/bq25060evm-behavior-of-charging-current-waveform

器件型号:BQ25060EVM
主题中讨论的其他器件:BQ25060

尊敬的 TI 团队

使用 BQ25606EVM 检查运行情况时、确认了意外现象。
您能告诉我以下问题吗?
1.充电过程中,充电电流重复打开和关闭,如下面的波形所示。 这是预期的操作吗?
2.如果上述现象符合预期,是否有办法避免这种现象?
*不同类型的电池也会发生这种情况。
*当电池电压超过 VSYS_min 时、此开关似乎会打开/关闭

■测量波形
A:从充电开始到发生这种现象的波形
B:左图中红色虚线框的波形放大
C:左图进一步放大的波形


■测量条件
・Vin = 5V
・Ichg = 2.4A
・电池容量= 3390mAh
・无负载


■EVM 设置和连接

此致、
是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Y. Ottey:

    我看到您说 VIN 是5V、但我可以在图片上看到一个显示为3.079V 的电源、这实际上是5V 还是3.079V?  

    我还看到、假设的充电电流为2.4A。 BQ25060仅适用于1A 充电。 在较低的充电电流下会发生这种情况吗?