Other Parts Discussed in Thread: BQ25060
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25060EVM 主题中讨论的其他器件:BQ25060
尊敬的 TI 团队
使用 BQ25606EVM 检查运行情况时、确认了意外现象。
您能告诉我以下问题吗?
1.充电过程中,充电电流重复打开和关闭,如下面的波形所示。 这是预期的操作吗?
2.如果上述现象符合预期,是否有办法避免这种现象?
*不同类型的电池也会发生这种情况。
*当电池电压超过 VSYS_min 时、此开关似乎会打开/关闭
■测量波形
A:从充电开始到发生这种现象的波形
B:左图中红色虚线框的波形放大
C:左图进一步放大的波形

■测量条件
・Vin = 5V
・Ichg = 2.4A
・电池容量= 3390mAh
・无负载
■EVM 设置和连接

此致、
是的、奥特伊