This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR50410-Q1:请检查 LMR50410-Q1参数设置

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR50410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1000301/lmr50410-q1-please-check-the-lmr50410-q1-parameter-setting

器件型号:LMR50410-Q1
主题中讨论的其他器件:LMR50410

大家好、

LMR50410的 Tj 公式目前正在计算中、温度为85℃

1.请帮助确认下标红色框的设置!

Trise & Tfall 是否参考数据表的表7.6? Thx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    下面是参考电流的上升和下降时间、测试电流为600mA。  PCB 板上的 θ JA 将小于 JEDEC 值,大约为80deg C/W。 我们 不知道 Qg 值、因为 FET 很小、驱动损耗不会主导功率损耗、所以您的值应该是可以的。  

    谢谢

    输入电压

    SW 上升时间

    SW 下降时间

    12.

    5ns

    2ns

    24

    5ns

    2ns

    36.

    5ns

    3ns

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、面板、

    谢谢!

    更多问题、

     下图中的 TON_MIN 和 TON_max 是指什么?

    它似乎也是导通时间、THx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    LMR50410具有频率折返特性、这意味着当您具有2.1Mhz 的33V 至3.3V 电压时、基于2.1Mhz 的导通时间将小于60ns、因此器件将保持其最短导通时间工作并调整频率以使占空比稳定。 与最小关断时间相同、当输入电压和输出电压非常接近时、器件将延长导通时间并将关断时间固定在110ns (典型值)、直到其吨数达到7.5us、从而使最大占空比达到大约98%至99%、但此时频率将变为大约133Khz。