This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21750:使用 UCC21710作为替代产品

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21750, UCC21710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1000321/ucc21750-using-ucc21710-as-an-alternative

器件型号:UCC21750
主题中讨论的其他器件: UCC21710

大家好、

你好。

除了 PIN2外、UCC21750和 UCC21710似乎封装尺寸和引脚对引脚兼容。 一个是 DESAT、另一个是 OC。

两者之间有何差异? 客户是否可以将 UCC21710直接替换 UCC21750设计?

谢谢、此致、

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艺术、

    UCC21759是唯一 与 UCC21750引脚对引脚兼容的器件、但隔离等级仅较低、如果它们能够获得此器件型号并接受较低的 ISO 等级、则这是最佳选择。

    从技术上讲、所有零件都可以在微小更改后互换。

    UCC21710与下一个最接近、但 OC 引脚显然与您提到的不同。

    实际上可以为 DESAT 配置 OC、但需要一些额外的无源器件来生成充电电流、这只是一个微小的原理图/PCB 变化。

    下面 UCC21750 (左)和 UCC21710 (右)中 DESAT AS 的比较。

    我们可以让客户知道、我们有一个工具可以帮助设计 OC 作为 DESAT 进行组件选择、 由于 OC 没有内部充电电流、因此电流由 R1/2/3/值控制、该工具将帮助估算消隐时间并选择值。 链接如下。

    https://www.ti.com/lit/zip/sluc695

    如果这回答了您的问题、请按下绿色按钮让我知道。 如果还有任何问题、请告诉我。

    最好

    Dimitri