输入端是否有任何保护? 当我为器件提供大于0.5W 的功率时、会发生什么情况?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
好的、谢谢。 我有自己的具有 BQ25570的 PCB。 它的配置方式如下:
VBAT_OK_HYST = 3.167V
VBAT_OK = 2.985V
MPPT = 80%
VBAT_OV = 3.630V
VBAT_UV = 1.950V
VOUT_SET = 3.030V
在测试中、我用作源工作台电源、我将电压从0斜升至4.4。 我测量输入和输出电流、测量结果如下所示:
当我从0V 变为4.4并返回时:
升压模式看起来不错、但之后我可以增大电压和电流、并且输入不会进入 HiZ。
要确认、您已将电池连接到降压转换器的 VOUT、大概是为了更快地为其充电并绕过冷启动。 此外、VSTOR 引脚与 VBAT 引脚短路、VBAT 未连接到 VOUT?
如果是这样的话、只要 VIN_DC < VBAT_OV 且 VSTOR >=2.0V、升压转换器就应该在 LBOOST 上有一个开关波形并提升输入电压。 当您通过增大电压或增大电源电流限值来增大输入功率时、VSTOR 电压应增大但不应升至3.603V 以上。 从 VSTOR 输入电流到降压转换器的最大输出电流不能超过峰值电流~=110mA 的1/2。 降压转换器 VOUT 引脚应增大至3.03V、最大输出电流为110mA。
如果 VIN_DC>VBAT_OV、则 LBOOST 停止开关、内部 FET 会拉低输入电压、以尝试防止输入电压通过内部 PFET 体二极管在 VBAT 处对电池进行过压。
此致、
Jeff