请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS28225-Q1 主题中讨论的其他器件:TPS28225、
您好!
我是来自 Robert Bosch India 的 Anesh。 我的联系电话是+919003779933。
对于我们的一个驱动三相 PMSM 机器的开发项目、我们需要具有单个 PWM 输入(反相逻辑输入 H 和 L)、使能/关断输入的汽车级半桥栅极驱动器。
例如 、TPS28225等器件可驱动具有大输入电容功率 MOSFET 的半桥 MOSFET。 工作电压必须从6V 开始。
或不带 SPI 接口的 B6桥接驱动器。 我们将不会在板上使用微控制器。 我们将仅从另一个单元接收3个 PWM 输入。
请为我推荐一些器件。
谢谢、Anesh S.