This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC29002:在输出电压为5V 时检测24Vin 和8A-10A 输出电流之间的问题

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40055
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/999743/ucc29002-the-detect-problem-between-24vin-and-output-current-8a-10a-for-5vout

器件型号:UCC29002
主题中讨论的其他器件:TPS40055

您好!

检测到 问题、您可以看到两个5V 输出电压的输出表。

测试条件:
输入电压为24V、电流范围为0.5A-10A、满载(5A)为5V
1、24V 电流介于0.5A-3A 之间、24V 电流共享:正常、5V 电流共享:正常
2. 24V 电流介于3A-8A 和24V 电流共享之间:正常、5V 电流共享:异常(可能比没有此电路的情况更糟)
3.24V 电流介于8A-10A 之间、24V 电流共享:正常、5V 电流共享:正常
我是否可以问、更改24V 负载会影响5V 电流共享的原因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Rock。

    您应该使用降压 TPS40055控制器进行检查,它具有内置的输入前馈功能,因此在24V 负载期间,TPS40055的输入应该是下降的,因此它也会影响反馈环路。

    顺便说一下,5V 输出负载仅为5A,TI 有许多可支持高达5A 电流的降压控制器,它们可能不需要添加外部转换来添加电流共享电路。