This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24075:BQ24075

Guru**** 2507285 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24075, BQ24073, BQ24074

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/998313/bq24075-bq24075

器件型号:BQ24075
主题中讨论的其他器件: BQ24073BQ24074

首先、如果这是一个以前已经提出过的主题、我很抱歉、但我没有找到搜索的答案。

我们使用 BQ24075RGTR 已有几年了、并且后期开始看到生产中出现问题。

我们有一个板级测试、其中我们应用连接到 BAT 的 Vin=5V 和3.7V 电池、预期 OUT = 4.0V 至4.6V 以通过生产测试。  

我们看到许多器件在 out=5V (约10%)时无法生产。

数据表显示、当 BAT 断开时、该值是可能的、但即使在将电池焊接到 PCB 上的情况下、CM 输出电压也为5V。

BQ24075是否有其他状态可导致 OUT=5V?

电路的一些示例

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    如果 VIN 超过约5.5V (Q1 FET 压降)、BQ24075被设计成将电压稳定在5.5V。 低于此值的任何情况、例如 VIN 为5V、都会导致器件充当直通、Q1 FET 会导致小压降。  

    如果您正在寻找低于5V 的电压输出、如果您希望继续使用 BQ24075、则需要将输入电压作为主要因素。  

    另一种可能是将 BQ24073或 BQ24074用于4.4V 输出、但使用 TD 引脚或 ITERM 引脚代替 SYSOFF。 这些器件是引脚对引脚兼容的器件、除了拆除 SYSOFF 引脚来代替之前提到的引脚之外、这些器件是相同的。

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    我们知道 BQ24075是输入电压小于5.5V 的直通。 这不是问题。

    问题是、我们通常会在生产过程中看到 OUT = 4.6V-4.7V、现在我们突然看到 OUT = 4.8V-5V、位于大约10%的生产单元中。

    根据数据表中 P.10上的电源路径声明、我们始终期望~4.6V、并且在过去几年中似乎是如此。

    因此、我们将尝试评估 OUT=4.9-5V 的器件是否实际出现故障、或者是否存在可导致 OUT=5V 的容差或其他机制。

    如果您有任何有关电源路径及其基于 Iin <1A 的压降(输入/输出)的其他信息、那么您感兴趣的是、由于数据表中说明了测试条件 Iin = 1A、

    例如、我们知道 BAT 是否未连接、然后我们得到 OUT=5V、这是因为 BQ24075正在执行电池检测功能。

    因此、我们认为 Iin <1A 可能是我们现在在芯片中看到的容差。 但如果不详细介绍电源路径、我们无法将其作为原因。

    谢谢

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    压降将取决于在器件上拉取的输出电流。 当您看到5V 输出时、您是否有关于输出电流的任何信息?

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    问题已解决。

    正如预期的那样、这是一个生产问题。 电池 NTC 和 TS 引脚之间的0r 断开链路导致充电器检测到电池超出工作温度范围。
    遗憾的是、CM 无法对其进行诊断、因此我们不得不等待故障样本到达进行调试。

    感谢你的帮助

    Dan