主题中讨论的其他器件: BQ24073、 BQ24074
首先、如果这是一个以前已经提出过的主题、我很抱歉、但我没有找到搜索的答案。
我们使用 BQ24075RGTR 已有几年了、并且后期开始看到生产中出现问题。
我们有一个板级测试、其中我们应用连接到 BAT 的 Vin=5V 和3.7V 电池、预期 OUT = 4.0V 至4.6V 以通过生产测试。
我们看到许多器件在 out=5V (约10%)时无法生产。
数据表显示、当 BAT 断开时、该值是可能的、但即使在将电池焊接到 PCB 上的情况下、CM 输出电压也为5V。
BQ24075是否有其他状态可导致 OUT=5V?
电路的一些示例