This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54318:反馈电阻器不匹配

Guru**** 2810645 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/999748/tps54318-feedback-resistor-mismatch

器件型号:TPS54318

你(们)好

我的设计中使用的是 TPS54318。 在第7.3.6节中、建议对 R1使用100K、但仿真 Webench R1会自动获取不同的值。

我应该在设计中实现什么价值? 为什么会有差异?

此致

Srikanth Kacchu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Srikanth、

    100k FB 电阻器仅为起始值。 通常、您可以使用 稍高的值来降低 FB 电阻器的电流消耗。 如果电压精度对于您的应用至关重要、那么将其降低10倍也是可以的。

    Webench 中的建议值是多少?

    此致、

    Excelele

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../TPS54318RTET_5F00_1.2V_5F00_2A_5F00_1.1MHz_5F00_Balanced.pdf

    您好、Excelele

    感谢您的快速响应。 请查找随附的仿真报告。

    此致

    Srikanth Kacchu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Srikanth、

    WEBENCH 的原理图 看起来不错。 如果您希望 降低 FB 电阻器上的电流消耗、则在 R1上使用100kohm。

    您还有其他疑问吗?

    此致、

    Excel