Other Parts Discussed in Thread: LM3447
您好、电源管理团队、
我是 Eric、FAE、总部位于越南。 我的一位客户正在从事"LED 照明调光"项目。
他们在设计中使用我们的 LM3447作为 LED 照明控制器。 PoUT (LED 驱动器输出功率)要求约为30W、但我们不提供用于该高 PoUT 的 LM3447系统的任何参考设计。
客户希望知道:
1.我们是否有任何使用 LM3447且输出功率为30W 的 LED 驱动器参考设计?
如果我们没有使用 LM3447的30W LED 驱动器应用的特定参考设计:
客户尝试使用 我们的 LM3447设计工具 来计算 设计中的参数、以适应30W 的输出功率、但变压器设计表中的参数存在错误、他们不知道如何调整这些变压器参数。 当输出功率为30W 时、您能否提供变压器参数的调优参数。
此致、
Eric。
将 PoUT 设置为30W 时的变压器表中的误差。