This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3447:采用 LM3447的30W LED 驱动器应用参考设计

Guru**** 2631835 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3447

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/999123/lm3447-reference-design-for-30w-led-driver-application-using-lm3447

器件型号:LM3447

您好、电源管理团队、

我是 Eric、FAE、总部位于越南。 我的一位客户正在从事"LED 照明调光"项目。  

他们在设计中使用我们的 LM3447作为 LED 照明控制器。 PoUT (LED 驱动器输出功率)要求约为30W、但我们不提供用于该高 PoUT 的 LM3447系统的任何参考设计。

客户希望知道:

1.我们是否有任何使用 LM3447且输出功率为30W 的 LED 驱动器参考设计?

如果我们没有使用 LM3447的30W LED 驱动器应用的特定参考设计:

客户尝试使用 我们的 LM3447设计工具 来计算  设计中的参数、以适应30W 的输出功率、但变压器设计表中的参数存在错误、他们不知道如何调整这些变压器参数。 当输出功率为30W 时、您能否提供变压器参数的调优参数。

此致、

Eric。

将 PoUT 设置为30W 时的变压器表中的误差。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    我们实际上没有30W 的特殊设计。

    请注意备注、上面的行是建议值、而客户可以在下面的行中输入实际值、建议实际值接近建议值。

    BR、

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    客户尝试使用 我们的 LM3447设计工具 来计算  设计中的参数、以适应30W 的输出功率、但变压器设计表中的参数存在错误、他们不知道如何调整这些变压器参数。 这是一个随机值、因此本例中的建议值是一个范围。  

    您能否帮助选择30W 输出功率的变压器参数?

    此致、

    Eric。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    以下是输入选项卡:

    您能帮我调整变压器设计表中的参数吗? (显示错误)

     

    感谢你的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robin、您能帮助您继续关注这种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    请将此表视为  参考。

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rohin、

    客户是否可以使用随附 pdf 文件中显示的变压器?

    如果没有、您能否根据该变压器调整变压器参数并为我们提供新的参考表?  

    e2e.ti.com/.../5270.Transformer.pdf

    感谢您的支持!

    此致、

    Eric。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    由于变压器指令丢失了大量信息、我无法保证最终性能。 请 帮助向客户应用 LM3447 EVM 并使用所选的变压器来更改变压器、以查看实际性能。 谢谢!

    BR、

    Robin