This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV700:WSON 散热器

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/999206/tlv700-wson-thermals

器件型号:TLV700

为什么 TLV700 SC70封装的热性能比 WSON 好得多?  我本来希望无引线封装比引线式封装好得多、但情况似乎并非如此。

谢谢、
标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!  

    必须注意 的是、封装尺寸和 PCB 设计会影响器件的热性能。

     在这种情况下、如果封装更大、则会有更好的 RθJA Ω。 此外、使用更大的导通路径和/或更大的接触平面有助于提高有关 PCB 设计的热性能。

    此外、当功率耗散时、它会以热量的形式漏出、因此如果有更大的区域可以散热、例如 有引线、封装尺寸更大、则热阻会更小。 相同的原理也适用于前面提到的 PCB 设计。  

    我希望这能回答你的问题。 感谢您的耐心等待。 如果您有更多问题、请毫不犹豫地与我们联系。  

    最棒的  

    Edgar Acosta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edgar:

    感谢详细的解释。

    此致、
    标记