This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO5452:ISO5452

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO5452

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/999712/iso5452-iso5452

器件型号:ISO5452

尊敬的 TI 支持:

1 -我使用 ISO5452作为 IGBT 的 DESAT 保护。 IGBT 在300A 下的 VCE=5V、在此电流上、我想保护。 请告知如何将应用设置为9V -(DESAT 阈值)。

   我是否可以添加串联的齐纳二极管?   二极管的器件型号是什么 (假设来自引脚 DESAT 的500uA 电流流经齐纳二极管)?

2 -正如我在用户手册中看到的、您将10欧姆的电阻器串联到 VCC1 (引脚15)。   (图54)。

   请说明为什么是10欧姆?。   如果我输入1欧姆-这是错误吗?  发生什么事了?

谢谢你

Avner

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Avner、

    [引用 userid="486332" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/999712/iso5452-iso5452 "]

    -我使用 ISO5452作为 IGBT 的 DESAT 保护。 IGBT 在300A 下的 VCE=5V、在此电流上、我想保护。 请告知如何将应用设置为9V -(DESAT 阈值)。

       我是否可以添加串联的齐纳二极管?   二极管的器件型号是什么 (假设来自引脚 DESAT 的500uA 电流流经齐纳二极管)?

    [/报价]

    是的、您可以这么做、这是提高等效 DESAT 阈值的常见做法。 齐纳二极管需要注意的关键规格是额定功率(以 mW 为单位)和 VZ 齐纳电压。

    MW 额定值我们需要 si 500uA*(9V-VCE (典型值)),它实际上很低,因此几乎任何小型封装齐纳二极管都可以在这里工作。

    通常、1-2肖特基二极管或 PN 二极管串联以阻止漏极/集电极处的高电压将去饱和阈值降低 V_DESAT-n*VF,其中 n 是串联的电压数,就像您说过的那样,您可以通过添加齐纳电压进行补偿,该电压变为 V_DESAT-n*VF+VZ。

    至于器件建议、我无法提供我们在参考设计中使用的确切器件建议、但齐纳二极管的额定功率为100mW、这已经足够了、您可以查找此额定功率下常见的2-3V 齐纳二极管。 任何一个都应该良好、因为功耗会很低

    https://www.digikey.com/en/products/filter/diodes-zener-single/287?s=N4IgjCBcoJwEwAYqgMZQGYEMA2BnApgDQgD2UA2iHAAQBqIxcAdDfY0wCx0NVMDs3YgGZBIIUxH0AusQAOAFyggAqgDsAlvIDy6ALL5MuAK4AnfCAC%2BjMAhjIQaSFjxFSFcAgTUAtgHUQMiAKSmqaOvqGpuYWVlTuAF74qvgm1AAm6iRp5lIWQA

    [引用 userid="486332" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/999712/iso5452-iso5452 "]

    2 -正如我在用户手册中看到的、您将10欧姆的电阻器串联到 VCC1 (引脚15)。   (图54)。

       请说明为什么是10欧姆?。   如果我输入1欧姆-这是错误吗?  发生什么事了?

    [/报价]

    我不确定、但目的是两件事之一(可能都是两件事)。

    在初级侧 VCC1发生死区短路的情况下进行#1电流限制、但我们通常在次级侧看到这种情况、因此我认为它可能是#2。

    2它还会对去耦电容器产生 RC 效应、因此对于衰减 VCC1上的开关噪声也很有用。

    如果回答了您的问题、请单击绿色按钮让我知道、如果您有任何其他问题、请告诉我。

    最好

    Dimitri