This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2970:无电源输出、具有电池保护器。

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24210, BQ2970

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/998720/bq2970-no-power-output-with-battery-protector

器件型号:BQ2970
主题中讨论的其他器件:BQ24210

大家好。 前言:我不是一名电子工程师、因此我可能做了一些不太理想的事情。

我已经设计了一个使用 BQ24210太阳能充电 IC 的锂聚合物太阳能充电器、同时我希望 具有过放电保护、因此我尝试使用 BQ2970。  

充电器电路按预期工作、但我所面临的问题是电池保护似乎没有激活放电门、所以我看不到系统输出端的任何电压。

我根据数据表上的原理图设计了太阳能充电器。

同样、我参考数据表中的原理图集成了电池保护器

完整的原理图如下所示。 电池分别连接到 B+和 B-。 B -成为系统的接地端。  

COUT 为2V、因此充电 MOSFET 处于活动状态。 DOUT 为0V。 我没有看到原理图有什么特别错误的地方、但同样、它不起作用、很明显、我在某个地方犯了错误。  

有什么想法吗?

www.ti.com/.../bq24210.pdf

双路 MOSFET

eu.mouser.com/.../SSM6N61NU_datasheet_en_20160831-938862.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的乔治:

    您说 COUT 引脚驱动2V? 您的电池单元的电压是多少?

    COUT 的典型输出电压为3.7V (BAT 引脚上为3.8V)。 2V 似乎表示电池电压非常低-在这种情况下、DSG FET 将被禁用以保护电池免受进一步放电(欠压保护)。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt。  
    电池电压为3.8V、这也是我在"BAT"引脚中测量的值。 在测试充电和放电之前、我特意将电池充电一半。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的乔治:

    我认为问题是充电器直接连接到电池、而不是通过受保护的路径。  我想、应该连接到 GND、电池负极连接到 U2-4、C3底部、U3引脚1上的隔离式端子。 这些引脚现在处于 GND、但应为"B"

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt。 您说得对、电池确实直接连接到充电器、这样无论如何会停止过压、因此我只需要放电保护、这就是我像这样连接它的原因。

     GND 和 B-已经连接。 此外、如果您忽略太阳能充电器、则原理图是  BQ29700应用手册的一份碳副本。 我总是可以制作一个只包含保护部分的电路板进行测试、但我看不出这会对它产生什么影响

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于充电器始终处于连接状态、电路不会唤醒器件。 数据表(第9.4节)中有一条关于 在首次将器件连接到电池后唤醒器件的说明。 此主题介绍了更多内容: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/886537/bq2970-cout-dout-pin-low-state 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 正如您说过的、我必须唤醒器件。  

    我可能会更改布局、但另一种方法是、是否有任何建议的方法可以使用当前布局自动唤醒系统?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的乔治:

    我不确定是否有方法可以使用当前设计自动执行此操作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我将执行另一个版本。 感谢您的支持