Other Parts Discussed in Thread: BQ24210, BQ2970
主题中讨论的其他器件:BQ24210、
大家好。 前言:我不是一名电子工程师、因此我可能做了一些不太理想的事情。
我已经设计了一个使用 BQ24210太阳能充电 IC 的锂聚合物太阳能充电器、同时我希望 具有过放电保护、因此我尝试使用 BQ2970。
充电器电路按预期工作、但我所面临的问题是电池保护似乎没有激活放电门、所以我看不到系统输出端的任何电压。
我根据数据表上的原理图设计了太阳能充电器。
同样、我参考数据表中的原理图集成了电池保护器

完整的原理图如下所示。 电池分别连接到 B+和 B-。 B -成为系统的接地端。
COUT 为2V、因此充电 MOSFET 处于活动状态。 DOUT 为0V。 我没有看到原理图有什么特别错误的地方、但同样、它不起作用、很明显、我在某个地方犯了错误。
有什么想法吗?
双路 MOSFET
eu.mouser.com/.../SSM6N61NU_datasheet_en_20160831-938862.pdf