This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5165-Q1:COT 运行模式- ESR 要求

Guru**** 2551570 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5165, LM5156

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/999503/lm5165-q1-cot-operation-mode---esr-requirement

器件型号:LM5165-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5165LM5156

您好!

  • 我 愿意根据 LM5165并借助下一个规格来设计降压转换器(随附计算文件):

 

 

  • 根据 LM5156计算文件和数据表、我进行了下一个实施:

 

 

从数据表和应用手册(snvu474、snvu511)中可以看出、COT 运行模式需要最低 ESR、在大多数情况下、ESR 是从外部添加的(如 我的原理图 R2584、R2585中)、基于这一点、我有接下来的问题:

 

  1. 最小 ESR 值应在输入电压–标称值或输入电压–最小值时计算?
  2. 如果将 ESR 较低的外部电容器(例如100uF ESR<0.5 Ω)连接到13V5输出、转换器是否会由于总体 ESR 降低而正常工作?
  3. 如果不满足 ESR 条件、会发生什么情况;转换器将无法正常工作?(稳定不良、振荡…Ω)
  4. 为了减少输出纹波、从而减少外部 ESR、可以添加一个前馈电容器(在2.5.2.1数据表中提到)与上部反馈电阻器–C2586并联。 此电容器的尺寸是否存在任何关系?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andrei、

    使用计算文件应为您提供所有组件的正确建议值。

    由于 ESR 过小、可能会由于信号较小而导致噪声灵敏度。 使用文件中的计算值。

    如果使用具有低 ESR 的输出电容器、则添加额外的串联 ESR 以满足计算值。

    如果确定需要 CFF、则从值10pF 开始

    查看此 应用手册 、了解有关 ESR 和 COT 的更多信息。

    此致、Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!