请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5165-Q1 主题中讨论的其他器件:LM5165、 LM5156
您好!
- 我 愿意根据 LM5165并借助下一个规格来设计降压转换器(随附计算文件):

- 根据 LM5156计算文件和数据表、我进行了下一个实施:

从数据表和应用手册(snvu474、snvu511)中可以看出、COT 运行模式需要最低 ESR、在大多数情况下、ESR 是从外部添加的(如 我的原理图 R2584、R2585中)、基于这一点、我有接下来的问题:
- 最小 ESR 值应在输入电压–标称值或输入电压–最小值时计算?
- 如果将 ESR 较低的外部电容器(例如100uF ESR<0.5 Ω)连接到13V5输出、转换器是否会由于总体 ESR 降低而正常工作?
- 如果不满足 ESR 条件、会发生什么情况;转换器将无法正常工作?(稳定不良、振荡…Ω)
- 为了减少输出纹波、从而减少外部 ESR、可以添加一个前馈电容器(在2.5.2.1数据表中提到)与上部反馈电阻器–C2586并联。 此电容器的尺寸是否存在任何关系?
谢谢!