This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82150:EN 为低电平后 Vout 阻断的速度

Guru**** 2390650 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS82150
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/998988/tps82150-how-fast-vout-is-blocked-after-en-is-low

器件型号:TPS82150

可能涉及的人员、

我想知道有关 TPS82150的时序信息。

我使用 Vin = 9V、 Vout = 3.3V。

Vout 的启动时间无关紧要、但我希望 Vout 的阻断时间能很快。

那么、EN 为低电平后、Vout 阻断的速度有多快?

您是否有任何有关该问题的特定数据或信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chambook、

    当 EN 被拉至低电平时、Vout 几乎同时关断。 请参阅数据表图29。

    谢谢、

    Nancy