Other Parts Discussed in Thread: LM5067, LM5068, TPS23521
主题中讨论的其他器件:LM5067、 TPS23521
您好!
我的客户正在使用 LM5068-2设计其产品以控制浪涌电流、并有以下一些问题。
问题1:
虽然可以根据 RS 电阻值设置电流限制值、但在启动(浪涌电流控制)和运行(FET 导通状态)期间、电流限制阈值是相同的?
问题2:
是否正确理解、如果在运行期间达到电流限制、LM5067-1将关闭、LM5067-2将重试启动?
问题3:
在启动后的正常运行期间、不仅电流限制而且功率限制也起作用?
问题4:
他们还考虑使用 LM5067-2而不是 LM5068-2。 但他们不确定哪一个更适合他们的应用。 TI 是否有任何材料可帮助他们了解 LM5067-2和 LM5068-2之间的差异?
问题5:
LM5067-2和 LM5068-2之间的主要差异如下?
- LM5067具有功率控制(功率限制)→因此、增加了 PWR 和 OUT 端子
-封装尺寸差异(LM5068:VSSOP-8至 LM5067:VSSOP-10或 SOIC-14)
-不同的输入范围(LM5068:-10V 至-90V 至 LM5067:-10V 至-80V)。 但是、最大额定值为-100V
还有其他一些微小的差异、例如阈值、但它们认为其他主要特性是相同的。 但是、如果有任何其他显著差异、请告知他们。
问题6:
在 LM5068中、栅极端子连接了一个电容器以调节浪涌电流、从而实现浪涌电流抑制。
是否可以将电容器连接到栅极端子以调节 LM5067的浪涌电流?
或者、栅极端子上是否应该没有连接外部电容器、以避免与 LM5067上的内部功率限制相冲突?
此致、
希拉诺