This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5068:特性问题以及与 LM5067的区别

Guru**** 2620015 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5067, LM5068, TPS23521

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/999534/lm5068-feature-questions-and-differences-from-lm5067

器件型号:LM5068
主题中讨论的其他器件:LM5067TPS23521

您好!

我的客户正在使用 LM5068-2设计其产品以控制浪涌电流、并有以下一些问题。

问题1:
虽然可以根据 RS 电阻值设置电流限制值、但在启动(浪涌电流控制)和运行(FET 导通状态)期间、电流限制阈值是相同的?

问题2:
是否正确理解、如果在运行期间达到电流限制、LM5067-1将关闭、LM5067-2将重试启动?

问题3:
在启动后的正常运行期间、不仅电流限制而且功率限制也起作用?

问题4:
他们还考虑使用 LM5067-2而不是 LM5068-2。 但他们不确定哪一个更适合他们的应用。 TI 是否有任何材料可帮助他们了解 LM5067-2和 LM5068-2之间的差异?

问题5:
LM5067-2和 LM5068-2之间的主要差异如下?

- LM5067具有功率控制(功率限制)→因此、增加了 PWR 和 OUT 端子

-封装尺寸差异(LM5068:VSSOP-8至 LM5067:VSSOP-10或 SOIC-14)

-不同的输入范围(LM5068:-10V 至-90V 至 LM5067:-10V 至-80V)。 但是、最大额定值为-100V

还有其他一些微小的差异、例如阈值、但它们认为其他主要特性是相同的。 但是、如果有任何其他显著差异、请告知他们。

问题6:
在 LM5068中、栅极端子连接了一个电容器以调节浪涌电流、从而实现浪涌电流抑制。
是否可以将电容器连接到栅极端子以调节 LM5067的浪涌电流?
或者、栅极端子上是否应该没有连接外部电容器、以避免与 LM5067上的内部功率限制相冲突?

此致、

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Hirano、

    请在下面查找我的意见。

    问题1:
    虽然可以根据 RS 电阻值设置电流限制值、但在启动(浪涌电流控制)和运行(FET 导通状态)期间、电流限制阈值是相同的?

    是的、保持不变


    问题2:
    是否正确理解、如果在运行期间达到电流限制、LM5067-1将关闭、LM5067-2将重试启动?

    正确


    问题3:
    在启动后的正常运行期间、不仅电流限制而且功率限制也起作用?

    否 功率限制仅在启动期间有效。

    问题4:
    他们还考虑使用 LM5067-2而不是 LM5068-2。 但他们不确定哪一个更适合他们的应用。 TI 是否有任何材料可帮助他们了解 LM5067-2和 LM5068-2之间的差异?

    对于高功率、我们建议使用具有功率限制功能的 LM5067。 对于极高的功率、我们更喜欢 TPS23521  

    www.ti.com/.../slvae07.pdf

    问题5:
    LM5067-2和 LM5068-2之间的主要差异如下?

    - LM5067具有功率控制(功率限制)→因此、增加了 PWR 和 OUT 端子

    -封装尺寸差异(LM5068:VSSOP-8至 LM5067:VSSOP-10或 SOIC-14)

    -不同的输入范围(LM5068:-10V 至-90V 至 LM5067:-10V 至-80V)。 但是、最大额定值为-100V

    还有其他一些微小的差异、例如阈值、但它们认为其他主要特性是相同的。 但是、如果有任何其他显著差异、请告知他们。

    您已经介绍了大多数差异。  

    问题6:
    在 LM5068中、栅极端子连接了一个电容器以调节浪涌电流、从而实现浪涌电流抑制。
    是否可以将电容器连接到栅极端子以调节 LM5067的浪涌电流?
    或者、栅极端子上是否应该没有连接外部电容器、以避免与 LM5067上的内部功率限制相冲突?

    是的。 用于控制浪涌 的栅极电容器可与所有控制器配合使用。  

    此致、

    Rakesh