主题中讨论的其他器件:TPS7A80
你(们)好。
我正在寻找 Onsemi 的 NCP59800替代 产品。
1.您能否交叉检查此 DFN8封装是否可直接替换为 TPS7A8001 VSON 封装? 当我比较封装结构图和推荐焊盘图案时、它们的尺寸并不完全匹配、但我想知道可以接受一些差异。
2. 当我比较两个器件时、性能预计几乎相同(精度2.5%与2.0%、压降@1A 200mV 与170mV、输出噪声15xVout uVrms 与14xVout uVrms 等)。 但我看到 TPS7A8001的热阻稍好(52 C/W 与47.8 C/W)。 我可以强调 TPS7A8001还有其他优势吗?
谢谢!