This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65132:更改 TPS65132的输出电压

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65132

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/999092/tps65132-changing-the-output-voltage-of-tps65132

器件型号:TPS65132

大家好、

TPs65132的输出电压是否可以在工厂进行更改或固定? 如果可以更改、在哪里?

当前设计是 tps65132通过 EC 将 SMBus 连接到 IC 写入寄存器以输出±5.7v、但始终仅输出±5.4v。

谢谢、

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zhonghui、您好!

    该器件在出厂时已预先编程了默认输出电压。 例如、TPS65132B5预编程默认电压为+/-5.5V。 如果客户希望具有默认电压以外的电压、则需要使用 I2C 接口对其进行一次编程、并将该新电压设置写入 EEPROM。 写入 EEPROM 后、器件将始终出现新的默认电压。

    除了已 有的默认电压(A0、B5等)之外、厂家不能改变输出电压。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、辽卡特、

    谢谢你。

    这很有用。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气。 我现在将关闭此主题。

    此致、

    辽卡特