Other Parts Discussed in Thread: TPS65132
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65132 大家好、
TPs65132的输出电压是否可以在工厂进行更改或固定? 如果可以更改、在哪里?
当前设计是 tps65132通过 EC 将 SMBus 连接到 IC 写入寄存器以输出±5.7v、但始终仅输出±5.4v。
谢谢、
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Zhonghui、您好!
该器件在出厂时已预先编程了默认输出电压。 例如、TPS65132B5预编程默认电压为+/-5.5V。 如果客户希望具有默认电压以外的电压、则需要使用 I2C 接口对其进行一次编程、并将该新电压设置写入 EEPROM。 写入 EEPROM 后、器件将始终出现新的默认电压。
除了已 有的默认电压(A0、B5等)之外、厂家不能改变输出电压。
此致、
辽卡特