Other Parts Discussed in Thread: TPS62903, TPS54302
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS62903 主题中讨论的其他器件: TPS54302
尊敬的 TI:
此处、我们有如下所示的降压直流/直流需求:
1) Vin_Min = 7V、Vin_max = 9V;
2) Iout >=3A;
3) Vout=4V;
4) UVLO =6V 或更高(可调节);
5) Iq <50uA;
6)成本敏感;
您有更好的建议吗? 非常感谢。