This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62903:降压建议

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62903, TPS54302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/999055/tps62903-buck-recommentdation

器件型号:TPS62903
主题中讨论的其他器件: TPS54302

尊敬的 TI:

此处、我们有如下所示的降压直流/直流需求:

1) Vin_Min = 7V、Vin_max = 9V;

2) Iout >=3A;

3) Vout=4V;

4) UVLO =6V 或更高(可调节);

5) Iq <50uA;

6)成本敏感;

您有更好的建议吗? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiayu、

    更确切地说、您正在查看3A 的最大输出电流? TPS62903应能够满足3A 最大电流的要求。 成本是这里非常重要的因素吗? 我可以向团队咨询更多选项-请告诉我。

    谢谢
    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amod、

    我正在寻找 Iout_max>=3A 的器件。 是的、成本很重要。 TPS62903可满足大多数要求、除了  UVLO 可设置为6V 或更高(可调节)之外、您是否有更好的建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiayu、

    您可以在 TPS62903上使用 VIN 到 EN 之间的分压器并调整 UVLO 设定值。 您还可以查看的另一个器件是 TPS54302。 希望这对您有所帮助。

    谢谢、

    模块