请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS40210-Q1 尊敬的团队:
我们有一个有关如何选择输出电容器的公式。 在公式中、我们通常给出最小限制、但没有最大限制。 如果输出电容太小、输出电压纹波可能会很大、这可能会导致输出不稳定。 如果输出电容器过大、会产生什么不良影响?
谢谢、此致、
雪利
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的团队:
我们有一个有关如何选择输出电容器的公式。 在公式中、我们通常给出最小限制、但没有最大限制。 如果输出电容太小、输出电压纹波可能会很大、这可能会导致输出不稳定。 如果输出电容器过大、会产生什么不良影响?
谢谢、此致、
雪利
您好、Sherry、
感谢您的联系。 如果 Cout 值较大、可能会导致问题的主要有两个方面:
如果 ESR 较大(例如、如果您没有具有低 ESR 的陶瓷电容器)、这可能会在波特图中插入一个零、并使转换器不稳定
为一个非常大的电容器充电需要很多电流。 这意味着转换器可能无法启动并进入电流限制操作。 在该链接中、您可以找到一个已解决类似问题的线程: https://e2e.ti.com/support/power-management/f/power-management-forum/296497/tps40210-can-not-startup-with-large-output-capacitance
请告诉我是否可以进一步帮助您、
此致。