请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS7B81 客户的原电路板专为 TPS7A6650QDGNRQ1而设计。 由于短缺、他们试图 改用 TPS7B8150QDGNRQ1来构建电路板。
区别在于引脚4、其中 TPS7A66是 CT 引脚、而 TPS7B81是 GND。 这在现有 PCB 上保持浮动。
问题:
如果引脚4 (GND)保持悬空、TPS7B8150QDGNRQ1能否正常工作?
客户期望其他2个 GND 引脚(引脚5和引脚6)和散热焊盘与引脚4内部键合、以便 TPS7B81在引脚4未连接的情况下工作。