请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2596 我们是否可以建议在相同的电路板布局上使用 TPS2596代替 TPS25921? 问题:
TPS25921布局没有散热焊盘、因此 TPS2596不会连接散热焊盘。 在本例中、电流降额容量是多少?
2.是否可以将 TPS2596 OVLO 引脚接地以禁用过压保护?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Lenio:
感谢您与我们联系。
TPS25921布局没有散热焊盘、因此 TPS2596不会连接散热焊盘。 在本例中、电流降额容量是多少? Avishek: 未 将外露焊盘焊接到 PCB 的 TPS25921和 TPS2596的结至环境热阻(RθJA)几乎相同、分别为120.8和119.8 °C/W。 因此、可能不需要电流降额。
2.是否可以将 TPS2596 OVLO 引脚接地以禁用过压保护? Avishek:如果所选器件来自 TPS25963x 型号、则过压锁定功能将被禁用。 如果所选器件为 TPS25962x 型号、则过压 钳位阈值将设置为3.8V