This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2596:更换 TPS25921、不带散热焊盘

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2596

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/998648/tps2596-replacing-tps25921-without-thermal-pad

器件型号:TPS2596

我们是否可以建议在相同的电路板布局上使用 TPS2596代替 TPS25921? 问题:

TPS25921布局没有散热焊盘、因此 TPS2596不会连接散热焊盘。 在本例中、电流降额容量是多少?

2.是否可以将 TPS2596 OVLO 引脚接地以禁用过压保护?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lenio:

    感谢您与我们联系。  

    TPS25921布局没有散热焊盘、因此 TPS2596不会连接散热焊盘。 在本例中、电流降额容量是多少? Avishek: 未 将外露焊盘焊接到 PCB 的 TPS25921和 TPS2596的结至环境热阻(RθJA)几乎相同、分别为120.8和119.8 °C/W。 因此、可能不需要电流降额。  

    2.是否可以将 TPS2596 OVLO 引脚接地以禁用过压保护? Avishek:如果所选器件来自 TPS25963x 型号、则过压锁定功能将被禁用。  如果所选器件为 TPS25962x 型号、则过压 钳位阈值将设置为3.8V