Other Parts Discussed in Thread: LM5110, UCC27524
主题中讨论的其他器件: UCC27524
我需要对 LM5110-1M/NOPB 栅极驱动器进行澄清。
LM5110数据表没有提到当 SHDN 引脚为低电平时该器件的驱动强度会‘低电平’。 我猜在关断模式下,‘低’驱动强度可能比启用部件时弱,即不处于关断状态。 请尽可能提供同样的说明。
Raymond
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我实际上是指接地阻抗、但我回答了我的问题。 也许一点上下文可能有用。 我使用 LM5110来驱动直流/直流相移桥式正向转换器中的同步整流器(SR) FET、 而发送到 LM5110的 SHDN 信号失效的时间有点晚、这样在上电时转换器的前6个或7个开关周期中、LM5110会被禁用(处于关断模式)。 当转换器导通时、SR FET 会出现高 dV/dt (漏源)、这会导致由于 SR FET 的 CGD 和 CGS 电容比而在其栅极出现电压。 我担心 SR FET 的栅极可能会看到电压接近其阈值、因此会导通并损坏、这是由于 LM5110未初始启用、并且不会像启用时那样将栅极拉低。 根据您在下面的评论、可能会出现这种情况、即 LM5110 在关断时不会对容性负载放电。 请发表评论。