This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62913:TPS62913更高版本

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62913
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/998451/tps62913-tps62913-higher-virsion

器件型号:TPS62913

尊敬的团队

美好的一天!

我们的客户希望确认 TPS62913的详细信息。

1 -是否有任何有关该 IC 的更高安培版本的计划? 例如5安或6安。
2 -是否有更高电压版本的计划? 例如输出12v 或至少9V、具有相同的噪声性能。
3 -如果两个1+2都为"否"、那么您的产品中有哪些产品可以实现小于1mV 的总噪声和纹波、同时仍提供3.3 ~12v 输出@ 5安培左右?

谢谢。

BR、

Leon.Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在电子邮件中回复了您。  让我们继续在这里讨论。