This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2000:bq2000 PVD?

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/998164/bq2000-bq2000-pvd

器件型号:BQ2000

当客户使用 tps54360dda 时、他们发现 VIN、SW 和 GND 短路。 这样做的一般原因是什么?

触发 PV 功能有两种解释。 客户想要确认以下哪项陈述?或者是否有其他解释?

1、芯片始终更新检测到的最大电压并保存。 当它检测到电池电压低于3.8mv 时、被认为 PVD 功能被触发

最大电压是固定值。 当检测到电池电压低于3.8mv 时、可认为触发了 PVD 功能

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    数据表的第9页显示、充电器"还以 MTO/128的速率对 BAT 引脚上的电压进行采样、并在该值低于最大采样值低至3.8mV (PVD)时触发峰值检测功能。" 这意味着最大值被更新和保存、因为它被称为"最大采样值"。 所以解释1是正确的。

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。