请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ2000 当客户使用 tps54360dda 时、他们发现 VIN、SW 和 GND 短路。 这样做的一般原因是什么?


触发 PV 功能有两种解释。 客户想要确认以下哪项陈述?或者是否有其他解释?
1、芯片始终更新检测到的最大电压并保存。 当它检测到电池电压低于3.8mv 时、被认为 PVD 功能被触发
最大电压是固定值。 当检测到电池电压低于3.8mv 时、可认为触发了 PVD 功能