Other Parts Discussed in Thread: LM25085
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM25085 您好!
对于我的项目、允许用户使用12V 或24V 电源适配器。 我需要调节电压、如果电压为24V、则降至12V。 首先、我想将一个正常降压与 NFET 一起使用、但是如果我的输入电压为12V、那么将其设计为停止/旁路将会很复杂。
现在、我尝试使用 LM25085。 在14-24Vin -> 12Vout 和~6A 的基本设置下、我得到大约 0.1V+-(如图所示)、这是可以的、但如果可能、我希望使它更平滑。
但是、正如您看到的、如果我选择12V 输入电压、我会得到大约-0.3V 的电压、这是非常低的。 是否有办法改进这一点?
谢谢!