This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25085:设计降压转换器、使其在12V 输入时实现零/低损耗->12V 输出时实现零/低损耗

Guru**** 2635075 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/998173/lm25085-design-the-buck-converter-to-zero-low-loss-at-12v-in---12vout

器件型号:LM25085

您好!

对于我的项目、允许用户使用12V 或24V 电源适配器。 我需要调节电压、如果电压为24V、则降至12V。 首先、我想将一个正常降压与 NFET 一起使用、但是如果我的输入电压为12V、那么将其设计为停止/旁路将会很复杂。

现在、我尝试使用 LM25085。  在14-24Vin -> 12Vout 和~6A 的基本设置下、我得到大约 0.1V+-(如图所示)、这是可以的、但如果可能、我希望使它更平滑。

但是、正如您看到的、如果我选择12V 输入电压、我会得到大约-0.3V 的电压、这是非常低的。 是否有办法改进这一点?

谢谢!

LM25085

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    由于占空比为100%、在压降下运行时(即当 Vin 非常接近或低于输出电压设定点时)的压降取决于 输出电流乘以 Rdson (FET 的)加上 Rdcr (电感器的)加上分流电阻。

    Vdrop = Vin - Vout = Iout *(Rdson + Rdcr + Rsns)

    此致、

    Tim