请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2660 你(们)好
请参阅 TPS2660数据表的第7.5节电气特性-参数 V (SHUTF) SHDN 阈值电压、用于低 IQ 关断、下降、V (SHDN)低于0.55V 内部 FET 关断以及 V (SHDN)大于0.94V 内部 FET 导通时。
我的理解是否正确?
参数 "V (SHDN)输出电压为2V 至3.4V 表示什么?
此致
变阻器
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.