This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2660:电气特性- V (SHDN)关闭/打开内部 FET 所需的最小和最大电压

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2660

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/998285/tps2660-electrical-characteristics---v-shdn-minimum-and-maximum-voltage-to-switch-off-on-the-internal-fet

器件型号:TPS2660

你(们)好

请参阅  TPS2660数据表的第7.5节电气特性-参数  V (SHUTF) SHDN 阈值电压、用于低 IQ 关断、下降、V (SHDN)低于0.55V 内部 FET 关断以及 V (SHDN)大于0.94V 内部 FET 导通时。

我的理解是否正确?  

参数 "V (SHDN)输出电压为2V 至3.4V 表示什么

此致

变阻器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:

    您的理解是正确的。

    参数 "V (SHDN)输出电压为2V 至3.4V 表示什么 ?

    SHDN 引脚具有内部上拉电阻。 当引脚保持断开状态时、SHDN 引脚上的电压 显示在2V 至3.4V 之间。

    此致、

    Rakesh