This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3150:短接通电源

Guru**** 2382630 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3150, CSD18537NQ5A, CSD18504Q5A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/996745/lm3150-short-on-turn-on

器件型号:LM3150
主题中讨论的其他器件: CSD18537NQ5ACSD18504Q5A

您好!

我针对 LM3150 21-30V 输入和19V 输出进行了 webench 设计。

组装和打开馈入电路的电源的电流限制后、我将限制为0.1A、并将电流斜升至3A、以进行检查。 LM3150电路没有输出。

因此、我移除了 FET 并检查了 VCC 和 HG/LG 的信号。  VCC 为6伏 HG 以大约100mV 的电压进行开关、而 LG 以大约5伏的电压进行开关。 我已查看原理图、但 PCB 迄今未发现错误。

使用 M1 FET -> CSD18504Q5A 和 M2 FET -> CSD18537NQ5A

HG 似乎有些意外?

检查 FET、在万用表二极管测试无限制、另一侧为0.5V、两个 FET 似乎都可以。

您能帮助我了解哪些可能出错? e2e.ti.com/.../WBDesign19.pdf

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      e2e.ti.com/.../mod_5F00_19v.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    Hg 高输出由 BST 电容器供电。 电容器上的 BST-SW 电压是多少?

    不同 LM3150 IC 是否出现 HG 问题?

    您可以尝试为低输入电压(如6-8V/0.1A)供电以进行测试、同时最大程度地降低损坏风险。  

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、我在第二个 PCB 和第二个新 LM3150上、完全是同一个问题。 我启动第三个、并检查 BST-SW 电压。 我能否完成整个组件而不安装 HG/LG FET,然后加电以检查引脚? 切换模式应该是怎样的? 上次我安装了 LG FET、但未安装 HG、在进行开关时看起来不错、之后再次安装了 HG FET 短路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、奥兰多、

    好的、我执行了以下操作:

    在中焊接了一个新的 LM3150、移除了 HG 和 LG FET。

    电源设置为6V 和0.1A

    已检查 HG 焊盘漂亮的方波0v 和大约6V

    LG 焊盘反相信号也是如此

    BST 和 SW 之间的电压为5.4伏

    然后安装 FET 并再次短接

    删除了 HG FET 检查了 HG、LG 看起来仍然正常。

    已卸下 LG FET 并安装 HG FET。 SW 为6伏时的恒定电压

    但 HG 引脚上的方波信号仍然是 LG 上的信号

    再次移除了 HG FET、仅移除了 HG 引脚2.45伏、并移除了 BST 和 SW 2.45伏之间的电压

    LG 电压仍然为0 - 6伏方波、但仅峰值。

    似乎 LM3150再次炸了。

    这是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、奥兰多、

    我是一个白痴... FET 交换了源极和漏极。 我仔细查看了该 FET 的数据表图片、突然我无法看到它...我将引脚与 FET 上的一些导线交换了、现在可以正常工作。

    但我学到了一件事、那就是如何更近地排除 LM3150的故障

    你从我那里得到了一杯免费的啤酒。

    谢谢

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴您能参加此项工作!

    如有任何其他问题、请告知我们。

    谢谢

    -奥兰多