Other Parts Discussed in Thread: LM3150, CSD18537NQ5A, CSD18504Q5A
主题中讨论的其他器件: CSD18537NQ5A、 CSD18504Q5A
您好!
我针对 LM3150 21-30V 输入和19V 输出进行了 webench 设计。
组装和打开馈入电路的电源的电流限制后、我将限制为0.1A、并将电流斜升至3A、以进行检查。 LM3150电路没有输出。
因此、我移除了 FET 并检查了 VCC 和 HG/LG 的信号。 VCC 为6伏 HG 以大约100mV 的电压进行开关、而 LG 以大约5伏的电压进行开关。 我已查看原理图、但 PCB 迄今未发现错误。
使用 M1 FET -> CSD18504Q5A 和 M2 FET -> CSD18537NQ5A
HG 似乎有些意外?
检查 FET、在万用表二极管测试无限制、另一侧为0.5V、两个 FET 似乎都可以。
您能帮助我了解哪些可能出错? e2e.ti.com/.../WBDesign19.pdf
非常感谢