请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM27402 您好、支持团队
请允许我为您提供有关 PIN15 HG 引 脚和 PIN13 LG 引脚2的负电压额定值的帮助、在 D/S 上找不到它
BTW、正如您在以下波形中看到的、SW 到 GND 大约为-5.38V、数字超过规格(-3V)、但时间周期很短、大约为9.5nS
20ns 时、D/S 的时间周期为-3V
我是否可以请你耐心地判断它是否有效?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、支持团队
请允许我为您提供有关 PIN15 HG 引 脚和 PIN13 LG 引脚2的负电压额定值的帮助、在 D/S 上找不到它
BTW、正如您在以下波形中看到的、SW 到 GND 大约为-5.38V、数字超过规格(-3V)、但时间周期很短、大约为9.5nS
20ns 时、D/S 的时间周期为-3V
我是否可以请你耐心地判断它是否有效?

Gerold、您好!
感谢您的回复、
由于问题很紧急、布局文件 不会在网站上发布、我们是否可以讨论离线问题?
您能给我发送邮件吗?
[引用 userid="19555" URL"~/support/power-management/f/power-management-forum/996065/lm27402-lm27402-negative-voltage-on-pin15-hg-pin-pin13-lg-pin-2/3680252 #3680252"]设计团队将于星期一04/26之前返回给您