This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27402:PIN15 HG 引脚与放大器上的 LM27402负电压;PIN13 LG 引脚2

Guru**** 2503605 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/996065/lm27402-lm27402-negative-voltage-on-pin15-hg-pin-pin13-lg-pin-2

器件型号:LM27402

您好、支持团队  

请允许我为您提供有关 PIN15 HG 引 脚和 PIN13 LG 引脚2的负电压额定值的帮助、在 D/S 上找不到它

BTW、正如您在以下波形中看到的、SW 到 GND 大约为-5.38V、数字超过规格(-3V)、但时间周期很短、大约为9.5nS

20ns 时、D/S 的时间周期为-3V

我是否可以请你耐心地判断它是否有效?  

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

      我正在与我们的设计团队进行核对、并将在周一的04-26之前回复您。

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

      建议确保 SW 到 GND 的最小电压保持在-3V 边界内。 我们不知道电压超过该值时的性能如何、通过仿真获取该数字并不简单。 您能不能看看改进布局和添加缓冲器等的方法、以最大程度地减少振铃。  

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerold、您好!  

    感谢您的回复、  

    由于问题很紧急、布局文件 不会在网站上发布、我们是否可以讨论离线问题?

    您能给我发送邮件吗?

    [引用 userid="19555" URL"~/support/power-management/f/power-management-forum/996065/lm27402-lm27402-negative-voltage-on-pin15-hg-pin-pin13-lg-pin-2/3680252 #3680252"]设计团队将于星期一04/26之前返回给您
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,红

      在我们脱机时、让我关闭这个 TT。

    此致、

    Gerold