This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS735:无 CNR 的 PSRR

Guru**** 1821780 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS73525EVM-276
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/995805/tps735-psrr-without-cnr

器件型号:TPS735

大家好、

您是否具有没有 CNR 的 PSRR 数据?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hirotsugu、

                 我将深入了解这一点、并在一天结束前返回给您。

    此致、

    斯里卡纳特   

        

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hirotsugu、

                 我们似乎没有您需要的数据。 我们可以将其收集并提供给您。 您能告诉我们您需要数据的测试条件(Vin、Vout、Cout、Iload)吗?  

    此致、                                                                                                            斯里卡纳特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Srikanth、

    我希望获得与图中相同的条件。 数据表的第8部分。
    由于使用了 TPS73533DRV、因此 Vin 为3.8V、Vout 为3.3V、Cout 为2.2uF、CNR 为无、 Iload 为1mA 至500mA。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hirotsugu、

                 我将在星期一进行测量、然后返回给您。

    此致、

    斯里卡纳特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hirotsugu、

                 请参见随附的 PSRR 报告、其中显示 了1mA、100mA、200mA、250mA 和500mA 的 Iload 波形图。 我使用了安装在 TPS73525EVM-276 EVM 上的 TPS735XXDRB 单元进行测量。 我使用 R1 = 192KOhm、R2 = 110KOhm 来获得所需的3.3V 输出电压。 未安装 CFF 和 Cin、Cout 为2.2uF。 请注意、与'Trace 1'和'1mA'对应的图例是相同的。

    此致、

    Srikanth  e2e.ti.com/.../PSRR-Vin-3.8V-Vout-3.3V-Cout-2.2uF-Iload-1mA-100mA-200mA-250mA-500mA.pdf