大家好、
您是否具有没有 CNR 的 PSRR 数据?
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
您是否具有没有 CNR 的 PSRR 数据?
此致、
您好、Hirotsugu、
请参见随附的 PSRR 报告、其中显示 了1mA、100mA、200mA、250mA 和500mA 的 Iload 波形图。 我使用了安装在 TPS73525EVM-276 EVM 上的 TPS735XXDRB 单元进行测量。 我使用 R1 = 192KOhm、R2 = 110KOhm 来获得所需的3.3V 输出电压。 未安装 CFF 和 Cin、Cout 为2.2uF。 请注意、与'Trace 1'和'1mA'对应的图例是相同的。
此致、
Srikanth e2e.ti.com/.../PSRR-Vin-3.8V-Vout-3.3V-Cout-2.2uF-Iload-1mA-100mA-200mA-250mA-500mA.pdf