This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100:如何更改为 HDQ 模式

Guru**** 2578935 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100, BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/995820/bq34z100-how-to-change-to-hdq-mode

器件型号:BQ34Z100

尊敬的:

BQ34Z100出厂默认设置为 I2C 模式。如何使用 i2c 命令更改为 HDQ 模式?我发现它可以与特殊工具配合使用,但现在我没有时间借位或购买此工具、 因此,我想知道是否使用 i2c 控制命令更改为 HDQ 模式? 如果可以, 命令是什么,如何执行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cooper:

    您是否使用 BQ34Z100或 BQ34Z100-G1固件? 如果您不使用 G1固件、我建议您升级、因为其中一项新功能是能够在通信协议之间切换。 切换到 G1后、您可以查看 TRM 的第4.6节

    最棒的

    Jessica

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jessica:

    否使用 G1,您能告诉我命令吗? 我在数据表中的什么位置可以看到它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cooper:

    它在 《技术参考手册》第4.6节中。 您需要将 0x7C40写入控制命令(0x00)。

    最棒的

    Jessica

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的意思是,如果使用 G1版本和不使用 G1版本,手动命令, 请将 0x7C40写入控制命令(0x00)。  对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cooper:

    我认为该命令不适用于非 G1版本、因此我说您需要升级才能在通信协议之间轻松切换。

    最棒的

    Jessica