请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ34Z100 尊敬的:
BQ34Z100出厂默认设置为 I2C 模式。如何使用 i2c 命令更改为 HDQ 模式?我发现它可以与特殊工具配合使用,但现在我没有时间借位或购买此工具、 因此,我想知道是否使用 i2c 控制命令更改为 HDQ 模式? 如果可以, 命令是什么,如何执行
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的:
BQ34Z100出厂默认设置为 I2C 模式。如何使用 i2c 命令更改为 HDQ 模式?我发现它可以与特殊工具配合使用,但现在我没有时间借位或购买此工具、 因此,我想知道是否使用 i2c 控制命令更改为 HDQ 模式? 如果可以, 命令是什么,如何执行
尊敬的 Cooper:
您是否使用 BQ34Z100或 BQ34Z100-G1固件? 如果您不使用 G1固件、我建议您升级、因为其中一项新功能是能够在通信协议之间切换。 切换到 G1后、您可以查看 TRM 的第4.6节。
最棒的
Jessica